Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer le boitier TWDXCAISO pour une communication Modbus entre un Twido et un afficheur ?

Le boitier TWDXCAISO est utilisé pour une communication Modbus (19200 bauds, 8bits, 1 bit stop, sans parité) entre un TWIDO et un afficheur.
Les paramètres du boitier doivent être réglés comme suit :

  • Baud Rate : 19200 bauds (switches 1,2,3,4 sur 0),
  • Data Bit : Data of 10 bit per byte (switches  5, 6 sur 1).
    Cela correspond à 1 bit de start, 8 bit de données et 1 bit de stop soit 10 bits.

Remarque :
Ces paramètres sont valables pour un afficheur maître ou esclave sur le protocole Modbus.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?