Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer un PC et un coupleur TSXETY4103 afin d'autoriser une connexion entre PL7 Pro et l'automate Premium via Ethernet ?

Pour établir une connexion Ethernet entre PL7 et un Premium, l'utilisation du driver XIP coté PC est requise.
Exemple de configuration simple avec un automate et un PC sur un même réseau :

  • @IP du PC : 1.1.1.1
  • @XWAY du PC : 1.1
  • @IP du coupleur TSXETY4103 : 1.1.1.2 avec un masque de : 255.255.255.0
  • @XWAY du coupleur TSXETY4103 : 1.2
  • pas d'adresse de Gateway, soit : 0.0.0.0

Illustration :

Driver XIP du PC :
 
Image

 

Ecran de configuration du driver XIP sur le PC :

Image
Le profil est associé à la carte réseau Ethernet du PC


Ecran de configuration du coupleur TSXETY4103 :

Image 


Ecran du choix de l'adresse de l'automate dans PL7 :




Remarque :
Il n'est pas nécessaire de déclarer le PC dans la configuration des connexions sur l'ETY si le contrôle d'accès n'est pas utilisé.
Cependant si le PC est déclaré dans la configuration des connexions sur l'ETY il faut que les adresses Xway déclarées dans l'onglet messagerie et sur le driver XIP soient identiques.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?