Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la substitution du module ASI 4 entrées TOR de référence XZSDA40D2 ?


Le module ASI de référence XZSDA40D2 est une interface 4 Entrées, Tout ou Rien (100 mA maxi), IP67, AS-Interface.
 

Elle a été substitué par l'interface de référence  XZSDA40D3 (4 Entrées, Tout ou Rien (200 mA maxi), IP67, AS-Interface).
 

Cette dernière interface est elle-même substituée par la module ASI67FFP40A et son embase ASI67FFB01.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?