Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la pile de sauvegarde de la mémoire RAM des afficheurs XBTM et XBTML ?

La référence est TSX17ACC1 mais elle n'est plus commercialisée
Cette référence correspond à une pile VARTA 3V - 850 mA/h.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?