Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les seuils de déclenchement OtF1 et PtF1 de l'entrée LI6 d'un variateur ATV61 ou ATV71 lorsqu'elle est configurée en gestion sondes PTC?


Il est possible de configurer l'entrée LI6 d'un variateur de vitesse ATV61 ou ATV71 pour qu'elle gère le signal fourni par une sonde PTC.




Les défauts OtF1 et PtF1 sont générés par le variateur lorsqu'il détecte les seuils suivants :


Défaut de la sonde ( PtF1)

  • court-circuit de la sonde  : seuil inférieur 50 ohms ==> 0,017V,
  • sonde ouverte : seuil supérieur  à 100 kohms ==> 3V.

Défaut de surchauffe (OtF1)

  •  seuil d'apparition du défaut surchauffe : seuil supérieur  à 3 Kohms ==> 0.781V, le défaut apparait,
  •  seuil de disparition de ce défaut : seuil de réarmement inférieur  à1.8 Ohms ==> 0.518V.
     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?