Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la batterie de sauvegarde de la mémoire RAM processeur des automates TSX87-10, TSX87-20 et TSX87-30 ?

La référence est TSXBAT002.
Cette référence correspond à un lot de 5 batteries (3,6 V 110 mA/h).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?