Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la batterie de sauvegarde de la mémoire RAM processeur de l'automate TSX27 ?

La référence est TSXBAT4903.
Cette référence correspond à un lot de 5 batteries (2,4 V 110 mA/h).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?