Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est ce que les relais RM35 peuvent se substituer aux relais RM4JA ?


Les relais RM4JA contrôlent si le courant est trop faible ou trop élevé, ils sont substituables par les relais RM35JA.






Les relais RM35JA dispose de

  • 3 entrées de mesure,


  • d’une temporisation au franchissement de seuil réglable de 0.5s à 30s,
  • d’une temporisation a la mise sous tension réglable de 1s à 20s qui n’existait pas sur les RM4JA,
  • d’une fonction mémoire (réarmement par mise hors tension du produit en cas de défaut) qui n’existait pas sur les RM4JA.

Remarque

Les versions 380V/415V ( terminaison Q ) des RM4JA3 ne sont pas remplacés, ils sont toujours commercialisés.



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?