Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment établir une communication Modbus entre la voie 0 d'un automate TSX37 et un afficheur XBTN200 ?

Pour que la voie 0 du TSX37 fonctionne en Modbus, il faut utiliser un boitier TSXPACC01.
Dans ce boitier, il faut positionner le switch S1 sur "Slave" (repère S).

L'afficheur XBTN200 pourra alors être le maître Modbus et le TSX37 sera l'esclave.

Remarque :
Le paramétrage de la voie 0 (protocole, adresse esclave, vitesse, etc...) est réalisé dans la configuration de l'automate via le logiciel PL7 Micro, Junior ou Pro.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?