Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est ce que les relais RM17T ou RM35T peuvent se substituer aux relais RM4T ?


Ce dossier traite de la substitution des relais RM4TG, RM4TU, RM4TR et RM4TA par les relais RM17 et RM35.


Les relais RM4TG  vérifient l'ordre et la présence de phases d'un réseau triphasé, ils sont substituables par la gamme RM17TG.
 




 



Les relais RM4TU  vérifient l'ordre et la présence de phases d'un réseau triphasé + la sous tension, ils sont substituables par les gamme RM17TU et RM35TF.

 


 


Les relais RM4TR  vérifient l'ordre et la présence de phases d'un réseau triphasé + la sous tension + la surtension, ils sont substituables par les gamme RM17TE et RM35TF.
 




 

Les relais RM4TA  vérifient l'ordre et la présence de phases d'un réseau triphasé + l'asymétrie, ils sont substituables par les gamme RM17TA et RM35TF.
 






 
Remarque

Le relais RM35TF30 est multifonction et permet tout type de surveillance.




Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?