Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sur l'automate TSX3722, est-il possible d'utiliser les entrées analogiques de l'interface intégrée en mode boucle de courant 0-20 mA ou 4-20 mA ?

Oui, à condition d'utiliser le module TSXACZ03.
Le module TSXACZ03 associé à l'interface analogique permet de transformer, au travers de shunts  intégrés (499 ohms), les entrées 0-10V en entrées 0-20 mA ou 4-20 mA.
Une ou plusieurs voies peuvent être configurées en voie courant.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?