Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la précaution à respecter lors de l'installation du logiciel ZelioSoft2 sur un PC équipé de Windows 7 ( SEVEN )?


Le logiciel de programmation pour relais programmable ZelioSoft 2 de version V4.5 est compatible avec les versions Windows 7 ( Seven ) 32 ou 64 bits.

Néanmoins, le système d'exploitation Windows SEVEN 64 bits nécessite l'installation d'une version de driver spécifique pour assurer la connexion entre le PC équipé d'une prise USB et le relais programmable Zelio équipé de sa prise spécifique.

Le driver est accessible en fichier attaché, voir à la fin de ce dossier.

Il est nécessaire de procéder manuellement à l'installation de ce driver :
  •  connecter la prise USB du câble SR2USB01 sur le PC,
  • aller dans le gestionnaire de périphérique,
    clic droit sur « USB to Serial bridge » et mettre à jour le pilote.






     

    Apres installation, il est nécessaire de rebooter le PC et de vérifier dans le gestionnaire de périphérique si le driver " Zelio Logic USB-2-COM Driver 64 bit byChakal " a correctement été installé comme ci-dessous dans Port (COM et LPT).





     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?