Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans quels cas est-il nécessaire d'alimenter le boîtier TWDXCAISO ?

Le boîtier TWDXCAISO doit être alimenté systématiquement.

Il peut être alimenté de deux manières :

  • Soit par la prise PLC (RJ45) :
    c'est à l'équipement branché sur la prise PLC de fournir le 5V DC.
    Dans ce cas la prise TER du TWDXCAISO ne délivre pas de 5V DC.

  • Soit par le bornier EXT PWR :
    une alimentation 24 V DC externe doit être raccordée sur ce bornier.
    Dans ce cas la prise TER du TWDXCAISO délivre du 5V DC.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?