Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment passer l'automate TSX17 en RUN lorsque la console de programmation retourne le message " Ordre Run non effectué "?

Cause  :
L'entrée TOR I0,0
de la base automate est probablement configurée en mode Run/Stop.
Elle est alors prioritaire sur les commandes de mise en Run/Stop effectuées depuis la console de programmation.

Solution :
Mettre à l'état 1 l'entrée I0,0 pour passer l'automate en RUN.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?