Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser les sorties relais du Twido base compacte sur une charge en 240 V alternatif ?

Oui.
La charge nominale des sorties relais est de :

  • 2 A / 240 V en courant alternatif 
  • et 2 A / 30 V en courant continu
    (résistive / inductive avec écrêteur RC ou diode de roue libre).

Attention :
Sur les bases 40 E/S,  les deux premières sorties (Q0 et Q1) sont à transistors et fonctionnent uniquement en 24 VDC.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?