Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de remplacer un afficheur type XBTA, B, C, K, M, V raccordé à la prise console d'un automate série 7 par un afficheur type XBT N/R/RT ou XBTGT/GK ?

Non.
Il n'est pas possible de remplacer un terminal de dialogue type XBTA, B, C, K, M, V raccordé à la prise console d'un automate par un afficheur type XBT N/R/RT ou XBT GT /GK.

La prise console des automates TSX27 TSX47/67/87/107 communique avec le protocole " réglage " en liaison boucle de courant.
Les afficheurs type XBTN/R/RT et  XBT GT /GK  ne possèdent pas le protocole " réglage " et ne sont pas équipés de liaison boucle de courant.

Remarque :
Un afficheur  XBT GT /GK  programmé avec Vijeo Designer peut être raccordé à un automate série 7 via une liaison Unitelway.
Le protocole à déclarer dans Vijeo Designer sera " Unitelway, Equipement Série 7 ".

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?