Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment mettre en œuvre ou réparer la liaison (ou connexion) entre le logiciel SoMove installé sur un PC et les produits Schneider ATV, Lexium, ATS ,TESYSD et les modules de gestion moteur TESYST ?


La plupart des PCs industriels comportent des logiciels qui communiquent avec leurs interlocuteurs via leurs ports USB en liaison série RS485.

Dans ce contexte, ajouter un logiciel supplémentaire de type SoMove peut créer des aléas d'allocation de ressources l’empêchant de se connecter aux variateurs, démarreurs, etc.

La fiche joint à ce dossier propose une démarche complète de mise en service de cette liaison.

Si ce dossier ne s'ouvre pas directement en cliquant dessus, copier le fichier dans un répertoire approprié :
 

  • clic droit
  • Save Target As...
     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?