Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment est gérée la vitesse de repli du variateur ATV212 lors de la perte du 4..20 mA sur son entrée analogique VIA?


Il est possible de choisir le comportement du variateur lorsque l'entrée analogique VIA détectera une rupture du signal.

La rupture de signal sur une entrée 4-20 mA est détectée par un courant nul de 0 mA, à ne pas confondre avec un signal de 4 mA qui correspond au seuil minimum que le capteur peut mesurer.

La valeur apportée au paramètre F644 détermine ce comportement.
.

Si la vitesse de repli est le choix de l'opérateur, alors :

Menu F... ==> F644 = 2,
Menu F... ==> F649 = vitesse de repli souhaitée.

Le comprtement du variateur est alors le suivant lors de la perte du signal 4..20mA :
 
1-      si la vitesse de repli est supérieure à la consigne, l’ATV212 fonctionnera à la petite vitesse LL,
2-      si la vitesse de repli est inferieure à la consigne l’ATV212 fonctionne à la grande vitesse UL.


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?