Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connecter un module d'E/S automate de type bornier vers un boitier ABE7 ?

Il n'existe pas d'adaptateur permettant de relier un bornier à vis à un connecteur de type HE10 (ABE7).

Il est cependant possible d'utiliser un câble avec des fils " libres " coté automate et HE10 coté ABE7.

  • 3 mètres = TSXCDP301
  • 5 mètres = TSXCDP501
  • 10 mètres = TSXCDP1001
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?