Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'utilité de l'adaptateur XBTZG909 ?

L'adaptateur XBTZG909 est un changeur de genre SUB-D25 vers SUB-D9.

Il permet de connecter un afficheur XBTGT, XBTGK ou XBTGTW équipé d'une prise SUB-D9 à un cordon équipé d'une prise SUBD-D25 tel que les cordons XBTZ968, XBTZ938, XBTZ918 et XBTZ908.

Il est particulièrement utilisé lors du remplacement d'un XBTG (prise SUB-D25) par un XBTGT (prise SUB-D9) en laissant en place le cordon déjà présent sur l'installation.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?