Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre le cordon XBTZ968 et le cordon XBTZ9680 ?

Les cordons XBTZ968 et XBTZ9680 se différencient par la forme du connecteur SUB-D25 se trouvant à l'une des extrémités :

  • connecteur droit sur le XBTZ968,
  • connecteur coudé sur le XBTZ9680.

Les autres caractéristiques (longueur de 2,5m ; brochage) sont identiques.

Le connecteur coudé permet de diminuer l'encombrement à l'arrière de l'afficheur.

Illustration pour un XBTN401 ou XBTN410 :

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?