Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer un XBTF relié par un bus Fipio à un automate gestionnaire TSX7-40 ?

La procédure de configuration est la suivante :

  • 1/ Sous XTEL CONF :
    dans les E/S distantes Fipio, il faut configurer un équipement STD_P avec une base FED M32 et un communicateur TSXFPP10.

  • 2/ Sous XBTL1000 :
    dans les symboles équipements, il faut configurer le MASTER avec Réseau = 0, Station = 254, Porte = 0, Module = 0, Voie =0.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?