Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder le câble TSXCSA100 ou TSXCSA200 ou TSXCSA500 au boîtier de dérivation TSXSCA50 ?

Le câble TSXCSAx00 se raccorde sur l'un des borniers du boîtier TSXCSA50 de la façon suivante :

Image

Rappel :

  • TSXCSA100 : Câble pour liaison Unitelway / modbus d'une longueur de 100m
  • TSXCSA200 : Câble pour liaison Unitelway / modbus d'une longueur de 200m
  • TSXCSA500 : Câble pour liaison Unitelway / modbus d'une longueur de 500m

Voir également :
Comment positionner l'adaptation de fin de ligne dans le boitier de dérivation TSXSCA50 ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?