Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel type d' alimentation prévoir pour les modules d'interface réseau Advantys STB ?

Les modules d'interface réseau STB sont alimentés par une source externe 24V CC.
Ils convertissent cette tension en 5V CC pour fournir l'alimentation logique aux modules d'entrées/sorties du segment principal Advantys STB.

Ces alimentations logiques intégrées de 5V délivrent un courant maximal de 1,2A.
Ce courant de 1,2A peut-être augmenté par l' adjonction dans chaque segment d'un module d'alimentation auxiliaire STBCPS2111 délivrant également un courant maximal de 1,2A.


L'alimentation logique pour les modules d'entrées/sorties des segments d'extension est fournie par  le module d'extension de bus BOS STBXBE1200 placé en tête de ces segments.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?