Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi le voyant " OK " de l'alimentation TSXSUP702 s'éteint lorsque l'on connecte une TFTX41740 à la prise console d'un automate TSX7-40 ?

Le raccordement de la TFTX41740 sur la prise console d'un automate TSX7-40 provoque l'extension du voyant "OK" de la TSXSUP702  lorsque l'on utilise un cordon inadapté.

En effet, il faut utiliser le cordon TFTXCB75 au lieu du cordon TFTXCB74 réservé à la TFTX41720.

Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?