Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faire communiquer le simulateur de Vijeo Designer et un automate Premium connecté au PC ?

Il est possible de faire communiquer le simulateur de Vijeo Designer avec un automate Premium connecté au PC via le cordon TSXPCX3030 ou TSXCUSB485.

Pour cela il faut que l'application Vijeo Designer utilise le pilote "Unitelway, Equipement Unitelway".
Ce pilote doit être configuré avec les paramètres suivants:

  • Port COM : COM1
  • Interface série : RS232
  • Paramètres de com : 19200 baud; parité impaire; 1 bit de stop.

La voie de communication 0 (prise TER ou AUX) du Premium doit être configurée en Maître Unitelway et être configurée avec les mêmes paramètres de communication qu'indiqués ci dessus.

Il faut ensuite déclarer le câble TSXPCX3030 ou TSXCUSB485 en COM1 dans le gestionnaire de périphérique de Windows.

Il suffit ensuite de lancer le simulateur de Vijeo Designer.

Remarques:
Le cordon TSXPCX1031 peut aussi convenir mais uniquement en TER DIRECT.
Ce fonctionnement est également possible avec un automate TSX Micro.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?