Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est la longueur maximale d'un segment de bus X dans une architecture Premium ?

La longueur maximale d'un segment de bus X dans une station automate Premium ne peut excéder :

  • 100 mètres sans module de déport,
  • 350 mètres avec le module de déport TSXREY200.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?