Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la longueur du câble de transfert BMXXCAUSBH018 pour automate M340 ?

La longueur du câble de transfert  BMXXCAUSBH018 pour automate M340 est de 1,8m.
Il permet de raccorder le port USB du PC au port USB de l'automate M340.

Remarque:
Le câble de transfert est également disponible en 4,5m de longueur sous la référence BMXXCAUSBH045.  

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?