Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le matériel nécessaire pour raccorder un XBT Magélis à un automate TSX7-40 sans liaison Uni-Telway intégrée ?

Le matériel nécessaire dépend de la distance entre les deux équipements.

Pour une distance de 5 m :

  • coupleur TSXSCM2116,
  • +
  • cordon XBTZ918,
  • +
  • XBT Magélis

Au delà de 5 m :

  • coupleur TSXSCM2116,
  • +
  • cordon TSXCSB015,
  • +
  • prise abonnés TSXSCA62,
  • +
  • câble unitelway TSXCSA100 (100 m) ou TSXCSA200 (200 m) ou TSXCSA500 (500 m),
  • +
  • prise abonnés TSXSCA62,
  • +
  • cordon XBTZ908,
  • +
  • XBT Magélis

Remarque:
L'afficheur doit avoir une prise de connexion de type SubD25.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?