Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment éviter la mise en stop de l'automate TSX7 modèle 40 lors du raccordement de la console TFTX417-20 ?

Une TFTX417-20 peut provoquer la mise en stop de l'automate lorsqu'on la branche sur la prise console d'un TSX7-40.

Cause :
si la console n'est pas alimentée par le secteur, la TFTX417-20 "s'auto-alimente" par la boucle de courant de la prise console du TSX7-40.

Pour éviter la mise en stop de l'automate :
il faut d'abord brancher la TFTX417-20 sur le secteur avant de la connecter à la prise console de l'automate.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?