Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment alimenter en 5V un afficheur XBT lorsqu'il est connecté à un PC via le cordon XBTZ945 ?

Le cordon XBTZ945 est livré avec 2 cordons auxiliaires : XBTZ945 2/3 et XBTZ945 3/3 , permettant d'alimenter l'afficheur à partir du port PS/2 ou du port USB de l'ordinateur.

Raccorder l'afficheur comme indiqué ci-dessous :

Image

Image

Remarque :
Les cordons XBTZ945 2/3 et XBTZ945 3/3 sont livrés uniquement avec la référence XBTZ945 (non commercialisés séparément).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?