Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un terminal XBTR500 au boîtier TSXSCA62 ?

Il est nécessaire d'utiliser le matériel suivant :

  • un cordon XBTZ908 (longueur = 1,80m),
  • un adaptateur XBTZG939,
  • un adaptateur 5V externe XBTZRTPW,
  • une alimentation 5 V ABL8MEM05040.

Remarque :
Utiliser de préférence l'afficheur XBTRT511 (connexion multipoint) au lieu d'un XBTR500.
Le raccordement se fait par un simple cordon + un adaptateur.

Voir également :
Raccordement d'un XBTRT511 au boîtier TSXSCA62.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?