Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il nécessaire d'alimenter le module TSXCFY21 en 24 VDC ?

Oui.
L'alimentation 24VDC doit être raccordée sur les bornes 17/19 (+24V) et 18/20 (0V) du connecteur HE10 :

  • soit à l'aide du cordon TSXCDP301/501, extrémités libres d'un coté et HE10 de l'autre,
  • soit avec une embase téléfast ABE7 muni d'un cordon TSXCDP053/503.

Attention :
l
'absence de l'alimentation provoque un défaut alimentation.

Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?