Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un équipement TE-SYS U au bus CANopen ?

Le raccordement d'un équipement TE-SYS U au bus CANopen s'effectue à partir du module de communication CANopen LULC08.

Le module LULC08 est alimenté en 24V par une paire de conducteurs prévus à cet effet dans le câble CANopen :

  • +24V sur le fil rouge signal CAN_V+,
  • 0V sur le fil noir CAN_GND.

Une autre alimentation 24V doit être ramenée sur le bornier afin :

  • de pouvoir piloter les sorties OA1 et OA3
  • et alimenter les capteurs câblés sur les entrées LI1 et LI2.

Image

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?