Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder le cordon XBTZ915 entre un afficheur XBTF et un PC ?

Le cordon de transfert XBTZ915 est muni d'une prise Sub-D9 à une extrémité et d'une prise Sub-D25 à l'autre.
Le raccordement à l'afficheur nécessite d'utiliser l'adaptateur XBTZ962 (changeur de genre).
Le raccordement à réaliser est le suivant :

  • brancher la prise Sub-D9 du cordon dans la prise Sub-D9 du PC,
  • brancher la prise Sub-D25 du cordon dans la prise Sub-D25 de l'adaptateur XBTZ962,
  • brancher la prise Sub-D9 de l'adaptateur dans la prise Sub-D9 de l'afficheur.

Illustration :

 

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?