Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le brochage du câble de configuration DB9-RJ11 pour un PanelMate Plus 1500 ?

Le brochage du câble de configuration DB9-RJ11 pour PanelMate Plus 1500 est le suivant :
 
PanelMate Plus ----------------- PC  
[RJ11] ---------------------------- [DB9]
Pin 3 ------------------------------ Pin 3
Pin 5 ------------------------------ Pin 2
Pin 1 ------------------------------ Pin 5
Pin 4 ------------------------------ Pin 8
Pin 2 ------------------------------ Pin 7
Hood ------------------------------ Hood

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?