Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment imprimer un programme PL707 lorsque le PC sur lequel est installé PL707 n'a pas de port parallèle ?

L'impression d'un programme avec PL707 installé sur un PC ne disposant pas de port parallèle est possible en redirigeant l'impression vers un fichier.
Pour cela :

  • ouvrir la fenêtre de mise en page par le menu : Fichier > Configuration imprimante puis définir les paramètres suivants :
     - Sortie vers : Fichier et saisir un nom pour le fichier de sortie,
     - Configurer imprimante : Text Printer
     - Taille papier : A4

    Image
     
  • valider par un clic sur OK.
  • lancer l'impression par le menu Fichier > Imprimer
    Le fichier sera enregistré sous C:\PL707.

Par la suite le fichier peut être ouvert avec un éditeur de texte ouvrant les fichiers au format .TXT (Word, WordPad, ...).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?