Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment installer TwidoSuite lorsqu'apparait le message d'erreur " La section A0X009F5BCF emploi l'adresse mémoire 0X00F27750. Twido suite regsvr32 error on /as_dc33_twido workshop.dll " ?

Contexte :
Lors de l'installation de TwidoSuite sous Windows XP, il apparait dans une fenêtre (Fenêtre REGSVR32.exe Erreur d'application) le message :  
" Erreur La section A0X009F5BCF emploie l'adresse mémoire 0X00F27750. TwidoSuite regsvr32 error on /as_dc33_twido workshop.dll ".

Solution :

  • Dans la barre des tâches de Windows faire < Démarrer > et saisir la commande < msconfig >.
  • Dans la fenêtre de cet utilitaire choisir < Démarrage en mode diagnostic > :


  Image
 

  • Cliquer sur "Appliquer" puis redémarrer le PC.
  • Installer TwidoSuite
  • A la fin de l'installation de TwidoSuite faire < Démarrer > et saisir la commande < msconfig>.
  • Dans la fenêtre de cet utilitaire choisir < Démarrage en mode normal >.
  • Cliquer sur "Appliquer" puis redémarrer le PC.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?