Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est de degré de compatibilité entre des applications XBTGT11 série 0 et les XBTGT11 série 5?

Les applications développées sous les XBTGT11 série 0 sont 100% compatibles avec les XBTGT11 série 5 pour les fonctionnalités liées au "graphique" et à la "saisie tactile".

Par contre, les actions liées aux touches de fonction R1 à R6 sont perdues et doivent être réintroduites dans l’application sous la forme de fonctions tactiles.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?