Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les limites d’équipements dans l’environnement Wiser Smart ?

La limite globale d’un environnement Wiser Smart est de 32 équipements (contrôleur inclus)

Il est possible de connecter simultanément jusqu’à 10 supports mobiles via l’application Wiser Smart

En plus de la limite globale, l’environnement Wiser Smart est limité de la façon suivante :
Référence Nom Limite
EER21000
Contrôleur Wiser Smart
1
EER32000 Concentrateur S-Meter 2
EER40020 Prise pilotée 20
EER42000 Actionneur de ballon d’eau chaude 4
EER43000 Actionneur de chaudière 1
EER50000 Actionneur de chauffage électrique 20
EER51000 Sonde de température 10
EER52000 Bouton Eco 2
EER53000 Tête de vanne thermostatique 20
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?