Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment transférer des datas sur un automate TSX7-40 V5 sous PL7-3 V5 ?

La procédure de transfert est la suivante :

  • ouvrir PL7-3,
  • sélectionner le menu  [7 TRANSFERT] dans le "MODE OPERATOIRE" et valider par la touche [ENTREE],
  • sélectionner le menu [1 SAUVER/RESTITUER] et valider par la touche [ENTREE],
  • un nouvel appui sur la touche [ENTREE] permet de visualiser les fichiers sauvegardés,
  • appuyer sur la touche [F2 TYPE] pour sélectionner "MOTS DATAS"
  • sélectionner la fonction "DISQ. => PROC." et valider 2 fois par la touche [ENTREE]

Les mots datas sont alors transférés dans la mémoire data du processeur automate.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?