Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les précautions à prendre pour utiliser un coupleur Ethway avec un processeur TSXP47455 ?

Avant de pouvoir communiquer sur un réseau Ethway par l'intermédiaire d'un coupleur TSXETH107 et d'un processeur TSXP47455 (liaison Fipio ou Fipway intégrée), il faut prendre les précautions suivantes :

  • Configurer la prise intégrée du processeur en "Bus Fipio" en déclarant dans XTEL CONF un équipement fictif sur le bus.
    Par défaut la prise intégrée est configurée en réseau FIPWAY.
    Le processeur TSXP47455 est monoréseau ( FIPWAY ou ETHWAY mais pas les deux simultanément )
  • Si un boitier TSXLES65 ou TSXLES75 est présent, positionner tous les switchs d'adressage sur ON.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?