Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment rétablir la connexion à un TSX7-40 dont les voyants de "défaut CPU", "défaut MEM" et "défaut I/O" (ou seulement "défaut MEM") sont allumés ?

Contexte :
Le processeur TSX7-40 est en défaut avec les voyants "défaut CPU", "défaut MEM" et "défaut I/O" ou seulement "défaut MEM" allumés.
Il est impossible d'établir la connexion.

Solution :
Pour rétablir la connexion, il faut vider la mémoire
Pour cela :

  • Si le processeur est en version inférieure à V5.7 :
         - mettre sous tension sans la cartouche mémoire,
         - transférer une application vierge,
         - mettre hors tension,
         - réinserer la cartouche mémoire,
         - retransférer l'application.
  • Si le processeur est en version égale ou supérieure à V5.7 :
         - vider la mémoire en positionnant le switch situé sous le processeur en position OFF puis sur ON,
         - retransférer l'application.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?