Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment remédier à l'erreur SYS3175 sur XTEL PL7-3 V6.0 ?

Une application développée sous l'atelier logiciel XTEL PL7-3 V6.0 qui se bloque avec une erreur système OS/2 numéro SYS3175 à la fin de l'ouverture du PL7_3.BIN, signifie que l'application est altérée et irrécupérable.

Solution :
Il faut installer XTEL V6.1 et ressaisir le programme à partir d'une sauvegarde de l'application qui ne se bloque pas.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?