Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les limites de compatibilité de Vijeo Designer avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows ?

Le logiciel Vijeo Designer est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

  • Microsoft Windows XP Professionnel   = Vijeo Designer toutes versions,
  • Microsoft Windows Vista Business Edition 32 bits =►  Vijeo Designer versions supérieures ou égale à V4.6,
  • Microsoft Windows 2000 =►  Vijeo Designer versions strictement inférieures à V5.0

Attention :

  • Vijeo Designer V5.0 est incompatible avec Windows 2000,
  • Vijeo Designer (toutes versions) est incompatible avec Windows 98 et Windows Server 2003.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?