Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de connecter les terminaux de dialogue XBTGT sur un bus Profibus DP ?

Oui.
Tous les XBTGT (hormis les XBTGT série 1000) peuvent être connectés au bus Profibus DP.

Il est nécessaire cependant d'équiper le terminal XBTGT d'un module d'extension XBTZGPDP (port Profibus permettant le raccordement au bus)
Ce module vient se fixer au dos du terminal comme indiqué ci-dessous :

Remarque:
Le terminal sera esclave sur le bus Profibus.

Voir aussi :
Comment se procurer le fichier .GSD nécessaire à l'utilisation du module XBTZGPDP ?

Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?