Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser un esclave ASi V3.0 avec le coupleur TSXSAY1000 ?

Non.
Les esclaves ASi V3 ne sont pas compatibles avec le coupleur maître TSXSAY1000.
Un esclave au standard V3.0 n'est utilisable qu'avec un maître de type M3.
Le coupleur maître TSXSAY1000 est de type M2.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?