Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le câble de transfert à utiliser pour établir une liaison entre un automate TSX Nano et le logiciel PL707 V4 ?

Pour établir une liaison de type Série, il faut utiliser le câble TSXPCX1031, qui permet de connecter l'automate TXS Nano au logiciel PL7-07 V4.0 via le port série du PC.

Pour établir une liaison de type USB, il faut utiliser le câble USB TSXPCX3030, mais uniquement sous Windows 2000 Professionnel et avec un OS automate supérieur ou égal à V3.0.
Rappel :
PL7-07 n'est pas validé sous Windows XP.

 

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?