Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la température ambiante minimale de fonctionnement de l'automate Premium ?

La température ambiante minimale de fonctionnement de l'automate Premium est de 0° C (+5 selon IEC 61131-2).

Remarque :
A cette température, il est conseillé de chauffer vers +5°C et de brasser l'air dans l'armoire pour enlever l'humidité.

Lien utile :
Dans quelles plages de température ambiante fonctionne l'automate Premium ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?