Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le traitement de protection des automates Modicon Premium ?

Les automates Modicon Premium/Atrium répondent aux exigences du traitement "TC" (Traitement Tout Climat).

Ces automates possèdent un indice de protection IP 20. Ils peuvent donc être installés sans enveloppe dans des locaux à accès réservé ne dépassant pas le degré de pollution 2 (salle de contrôle ne comportant ni machine ni activité de production de poussières).

Pour des installations en atelier de production industrielle ou en ambiance correspondant au traitement "TH" (Traitement pour ambiances chaudes et Humides), les automates doivent être incorporés dans des enveloppes de protection minimale IP 54 prescrites par la norme CEI/EN 60529 ou niveau équivalent selon la norme NEMA 250.

 

Le degré de pollution 2 ne prend pas en compte les atmosphères plus sévères: pollution de l’air par les poussières, fumées, particules corrosives ou radioactives, vapeurs ou sels, moisissures, insectes, ...

Dans ces différents cas, voir la gamme pour environnements sévères.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?